This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:温度和电压值读取不正确

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576162/bq78350-r1a-incorrect-reading-of-temperature-and-voltage-values

器件型号:BQ78350-R1A


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

在上图中、在进入关断状态并返回后、TS1 显示为 7.8°C;在再次关断并重新启动后、TS1 显示 216°C。 在发现此问题的电池中、导出的数据显示最高 127°C 的最大温度值。 此外、由于此故障、寿命数据还表明电芯电压明显较低。

e2e.ti.com/.../hatali_5F00_if04_5F00_urun.gg.csv

e2e.ti.com/.../hatali_5F00_button_5F00_k_C400B100_sadevre.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来会出现一些更严重的问题、因为屏幕截图显示“No Acknowledge from device“、并且仅更新了一些寄存器。 这看起来电量计正在重置/重新启动。 请分析电路板上的所有电芯电压和电源电压(AFE 和测量仪表均为)。