This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:功率限制功能无法正常工作

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574188/tps2663-power-limit-function-is-not-working

器件型号:TPS2663


工具/软件:

您好:

我有一个带有 TPS26633 的 PCB、我想使用该 PCB 来认证电源为 PS1 (< 15W)。

输入电压:12V 平均值

功率限制:12W

电流限值:1A

问题是我正在测试功率限制功能、似乎不起作用。

我要通过为输入提供 20V 电压并为输出加载电子负载进行测试。

我能够从输出端灌入 18W 的功率、电压保持在 20V。 当我超过 20W 时、1A 电流限值将生效。

原理图下方:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以设置的最小 PILIM 为 60W(RILIM:60k Ω)。 在下面找到数据表中的推荐值。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    如果我要禁用 UVLO、可以通过 100k 电阻器将其直接连接到输入端吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请连接约 800k Ω 或更高的电阻以减少泄漏。