This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:输入保护

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575662/tps1685-input-protection

器件型号:TPS1685


工具/软件:

您好团队:

我有几个关于输入保护的问题。

1. VIN 是否有浪涌电流保护?

2. VIN 处是否有 OVP? 如果是、  

3.如果并联使用 TPS1685、如何端接 SFR_SEL 引脚? (在 EVM 中连接在一起,但在数据表中未连接)

4.如何确定 OVP 引脚的电容?

5. 如何确定 IREF 引脚的电容?

此致、

Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    1. TPS1685 提供浪涌保护。 它具有 dVdt 引脚来确定压摆率和内部启动电流限制、以保护 FET SOA。

    是的、OVP 可通过 OVP 引脚设置、器件的内部 OVP 为 90V。

    它可以通过单个电阻器连接在一起。 我们将在数据表中对此进行更新。

    4. OVP 引脚上的电容器用于旁路瞬态并滤除噪声、因此、1000pF 足以满足这一需求。

    5.还建议在 IREF 上使用 1000 pF 电容器。 这是从设计。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的答复。

    对于 VIN 处的 OVP、检测过压情况的最短持续时间是多少?

    此致、

    Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    OVP 响应时间为 1.5uS。

    Thans  
    Amrit