This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB35-Q1:电流限制精度

Guru**** 2584125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HB35-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575130/tps2hb35-q1-current-limit-accuracy

器件型号:TPS2HB35-Q1


工具/软件:

您好的团队、

客户 BYD 使用 TPS2HB35-Q1 和 ILIM2 电阻器为 14k、这意味着电流限制为 3.8A。 但在实际测试中、电流限制为 5A。 您能帮我们检查一下这是正常情况吗? 如果是异常、我们需要检查什么? 谢谢!

BR

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:

    您能否使用 VBB、VOUT 和 IOUT 发送这样的波形? 它们使用什么来短接输出?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的答复!

    附件是 VOUT 和 IOUT 帮助检查的屏幕截图。 使用 CC 源进行输出的 BYD。 你能给你指路吗? 谢谢!

    BR

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:

    因为波形显示 IOUT 低至–4A、CC eLoad 看起来会产生一些干扰。 客户可以改用分立式电阻器或实际负载进行测试吗?

    谢谢、

    Patrick