This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB16-Q1:Rlim 设置电流限制的最大值

Guru**** 2580725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576215/tps2hb16-q1-maximum-value-for-rlim-setting-the-current-limit

器件型号:TPS2HB16-Q1


工具/软件:

尊敬的电源专家:

是否可以超过介于 5k Ω 和 25k Ω 之间的标称 RLIM 电阻器值?

我的客户希望使用大于 25k Ω 的更大值来降低最大电流。

我建议切换到 TPS2HB16A-Q1、但他想知道是否可行

BR

Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carsten:

    不可以、如果 RILIM 在 5k 至 25k 之外、该器件将默认使用内部电流限制。 建议切换到 A 版本。

    谢谢、

    Patrick