This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593EVM:能够连接但无法检测 GUI 中的 TPS6593xEVM

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574798/tps6593evm-able-to-connect-but-unable-to-detect-the-tps6593xevm-in-the-gui

器件型号:TPS6593EVM


工具/软件:

大家好、我收到了 TSP6593xEVM 电路板、然后尝试连接到 GUI。

我正在使用 USB 为 EVM 供电、并且我已经在 J15 中连接了 VSYS 和 V5V0。

我按照此线程中的信息“e2e.ti.com/.../tps6593evm-can-t-connect-to-evm-using-gui" 并“并将 i2c 地址设置为 0x28。 现在、我可以根据 GUI 连接硬件(请参阅屏幕截图)、但出现错误“it cannot read WD registers or access I2C2 interface“、并且 GUI 无法检测到器件。

我是否在跳线或 GUI 上执行了一些操作错误?

这是错误屏幕截图

这是电路板图片

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fanchen、

    请对以下内容进行树状处理、然后查看它是否适用于您:

    e2e.ti.com/.../How-to-connect-TPS65930400-to-PC-for-binary-flash.pdf

    请忽略二进制部分。

    BR、

    Nicholas McNamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    感谢您的答复。

    我尝试了提供的 flie、但得到了相同的错误、 GUI 可以连接到 EVM(我甚至可以看到寄存器映射,请参阅屏幕截图)、但无法检测到器件。

    寄存器映射的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fanchen,

    这是一个良性的错误,它只是意味着没有建立到看门狗页面的连接。 设备仍在运行、并且从屏幕截图中正确读回设备。 这只是在 PMIC 和软件端正确设置看门狗的问题、并且 EVM 的默认固件目前没有为 WD 设置引脚。

    前三个寄存器可确认您已正确连接到器件。 如果您想评估看门狗、请阅读数据表并提出更详细的问题、但到目前为止、您没问题。

    BR、

    Nicholas McNamara