This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:I2Ct_IRQ(引脚 10)中断场景和 GPIO 重新配置

Guru**** 2612565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575986/tps25751-i2ct_irq-pin-10-interrupt-scenarios-and-gpio-reconfiguration

器件型号:TPS25751


工具/软件:

您好:

我们目前正在使用 TPS25751S PD 控制器 我们已将连接到 I2Ct_IRQ(引脚 10) 作为 SoC 的中断线路。 此引脚上拉至 PD LDO 3.3V

我们想澄清以下几点:

  1. 中断线路行为:
    根据数据表、引脚 10 (I2Ct_IRQ) 用于指示中断。 然而、在测试过程中、我们观察到这条线路上的电压为 已被拉至低电平 、即使没有任何清除的中断事件也是如此。
    请您澄清一下 何种情况 TPS25751S 是否将此中断线路置为有效? 在任何默认条件下、这是预期行为吗?

  2. GPIO 重新配置:
    数据表提到了这一引脚 “可以重新配置为 GPIO10“ 但是我们找不到执行此重新配置所需的详细步骤。
    您能指导我们如何配置吗 引脚 10 作为 GPIO10

我们非常感谢您的支持、并在您方便时尽快作出回应。

此致、
类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akin、

    感谢您联系我们。  

    我知道您看到中断线路被拉低了。 您可以读取寄存器 0x14 来查看发生了什么中断事件。 如果寄存器 0x14 中的任何位为 1、则 IRQ 引脚会拉至低电平。   有关描述中断线何时生效的事件表、请参阅 TPS25751 TRM 的第 3.5 节。

    中断引脚是一种开漏配置、一旦 IRQ 引脚被拉低、您就需要清除中断才能复位该引脚。 要清除中断、必须向寄存器 0x18 写入值、请参阅 TPS25751 TRM 第 3.7 节。

    请指导我们如何配置 引脚 10 作为 GPIO10 ?

    您需要使用 应用程序自定义工具  来重新配置 I2Ct_IRQ 引脚以用作 GPIO。 选择 GUI 工具上的版本后、请填写适合您的系统的调查问卷。  

    1. 进入 ADVANCE Configuration Mode:在 GUI 顶部、切换“ADVANCE Configuration“选项
    2. 在寄存器选择选项中找到“IO Config (0x5c)`。
    3. 选择 GPIO10 选项并 参阅下面突出显示的选项以获得指导。
    4. 将值从`“引脚多路复用至`功能 (I2Ct_IRQ)“`更改为“引脚多路复用至 GPIO“`。
    5. 选择相应的映射事件并配置 GPIO 事件所需的行为。

    谢谢您、

    Katilynn