This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:电池消耗

Guru**** 2664545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574651/bq25672-battery-consumption

器件型号:BQ25672


工具/软件:

尊敬的 TI:

我看到电池的电流消耗异常。 我设计了 BQ25672、它具有 SHIP FET 和单个 VBUS 输入。
当电池和外部电源连接到 BQ25672 时、我看到电池的电流消耗约为 380uA。
是否正常运行?
如果是、我是否可以降低此消耗以匹配较低的值?

此致、
Serhii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhii:

    当施加 VBUS 且 VBUS<VBAT 时、充电器的内部电源轨从电池拉取电流、以加快补电模式转换。 这会导致充电周期更频繁。  如果移除 VBUS、充电器将进入高阻态模式并拉低 IQ。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    设计中采用的是 VBUS 12V 电压、电池电压范围为 7.5V 至 8.2V。 我已经看到、这种电流消耗具有恒定值、在涓流充电周期之间没有尖峰。
    当外部电源断开时、BQ25672 会正确禁用 SHIP FET、并且电流降至 17uA。

    例如、下面是 VBUS 12V 时从电池汲取的电压和电流图。

    电池通过 FET 连接到 BQ25672、以保护电池免受充电(内部充电终止功能)的影响、并且 BAT 引脚上的电压 通过 FET 的体二极管出现。

    电路与本问题中的电路相同、但采用了默认配置。 e2e.ti.com/.../bq25672-bq25672-reregulation-vsys
    通过了 VBUS>VBAT 的条件、但我仍然看到电池消耗的电流、并且诸如禁用 ADC 或其他东西之类的配置不会影响这一点。我希望尽可能地增加电池的充电时间、因此这个问题重复。

    此致、
    Serhii


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhii:

    您是否偶然使 REG0x14[5]= 1 在高阻态期间打开 IBAT ADC?  我最近了解到、即使未启用 ADC、这也可能会导致高 IBATq。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果您需要执行以下步骤:设置位 EN_HIZ ->设置位 EN_IBAT 引脚->清除 EN_HIZ

    不会影响 VBUS 适配器模式下的电池消耗。

    增加电池消耗的唯一原因是在充电模式下禁用 PFM、因此会将消耗增加到 400uA。

    下面是我的测试设置:以及 REG0x14[5]= 1 时的功耗:




    谢谢、

    Serhii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhii:

    很抱歉混淆。  我的意思是设置 EN_IBAT_PIN = 0。  如果这样做没有任何帮助、那么减小电流的唯一方法是设置 EN_HIZ=1、这会关闭转换器、让电池提供 SYS 电压。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff
    不幸的是、情况并非如此。
    我有外部电源、不用担心从适配器电源汲取的电流。 我担心下一个情况:外部 12V 适配器已连接。 电池也已连接。 BQ25672 提供从适配器到 VSYS 的电流路径、这符合预期。 但是、BQ25672 会从电池中消耗一些电流、从而在连接到 BQ25672 的简单模式下提供更快的电池放电、这对我来说是意外的。
    该电流约为  380uA。  
    我n`t 在数据表中指定了它。 您能否提供 BQ25672 是否按预期工作?

    此致、
    Serhii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhii:

    遗憾的是、在连接输入电压时、电池放电电流并不是意外的。  终止后、如果要防止电池放电电流和更频繁的再充电、需要在 BAT 和电池包之间添加 PFET。  PFET 可关断以断开电池与充电器的连接。  

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的回答。

    我不清楚如何驱动 PFET 以保持 BQ25672 的全部功能、例如运输/关断模式、DPM 和 BQ25672 侧的其他功能。 是否有电路示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhii:

    对于由充电器控制的运输/关断模式、SDRV 引脚驱动 NFET。  主机没有在 VBUS 通电时关闭 NFET 的位、从而将电池与充电器断开。  因此、您可以将 NFET 替换为 PFET、如下所示。