This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23625:断电时反向电源

Guru**** 2613905 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576197/tlvm23625-reverse-supply-while-power-off

器件型号:TLVM23625


工具/软件:

您好:

我想 将 TLVM23625 用于新工程。 这是我当前的原理图:

正常运行时、一切都正常。 但我担心在器件关闭时损坏直流/直流转换器。

以下是我的想法 — 假设:

  • V_SYS = 5V
  • VOUT = 4.6V
  • 所有电容器都已充电
  • 系统正在运行、电源向系统馈电 (V_SYS -> VIN ->直流/直流转换器-> VOUT -> V400 -> V_REV_43 -> SYSTEM)

现在已移除 V_SYS 的电源(例如移除壁式插头)。 顺序为:

  1. DCDC 会非常快速地对 C402/C403 放电
  2. V_SYS 将快速下降
  3. VOUT 也将下降
  4. 从 VOUT 中“移除“ V_REV_43、因为 V400 现在处于阻断方向、因为超级电容器将稳定 V_REV_43 -> VOUT 上没有负载
  5. VIN 的总容量为 4.8uF - VOUT 的总容量为 44uF  
  6. VIN 或 VOUT 处无负载(除漏电流外)、但 VOUT 具有更大的容量
  7. 由于电容值在短时间(ms?)内较高、VOUT 将通过直流/直流转换器为 VIN 供电
  8. 从 VOUT 到 VIN 的反向电流会影响芯片?

我需要做些什么吗?

此致

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    感谢您的查询!

    尽管一旦 Vin 变为零、IC 将被禁用、因为使能被锁存在它、但 Vout 可以通过高侧 MOSFET 的体二极管连接到 Vin。

    此外、不建议将反向电流通过 Vout 引脚馈入 IC。

    因此、您可以添加另一个二极管将 Vout 连接到 Vin、这样 Vin 连接到 N 侧、Vout 连接到二极管的 P 侧。

    当 Vout 大于 Vin I.e 时、这将起到短路的作用;在本例中。

    这将为反向电流从 Vout 流向 Vin 提供备用路径、从而避免 IC 的内部二极管路径。

    因此、将防止对 IC 造成任何损坏。

    谢谢。此致、

    南迪