This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:LM74502 电路在标称工作范围内不打开

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569599/lm74502-lm74502-circuit-does-not-switch-on-within-nominal-operational-range

器件型号:LM74502


工具/软件:

尊敬的 TI-Team、

我的 LM74502 电路看起来与数据表中的图 9-1 非常相似。 MOSFEST 是 SIR186DP-T1-RE3、与评估板相同。 电路如下所示

过压保护应在 29.2V 时启动、在 26.7V 时停用。 同样、欠压保护应在 17.7V 时启动、在 19.2V 时断开。 标称值。

如果我使用 24V(完全在工作范围内)为电路上电、则输出仅为 4.54V、栅极电压为 6.3V。 一旦将电压降至 21.2V、电路将完全激活、并将输出电压降至 21V、将栅极电压降至 33.5V。 在电路工作的情况下、我验证了 ULVO、FALL 为 17.5V、ULVO、上升为 19.0V、OVP、上升为 28.8V。 现在、如果输入电压从 30V 降低到 4.5V、输出电压在 26.7V 时会上升到 4.54V。 只有当电压降至 21.1V 以下时、系统才会正常工作。 具有反极性保护功能。 另外、如果我在低于 21.1V 的电压下启动电路、则电路会按预期工作

在 26.7V 至 21.1V 的电压范围内有什么变化? IC 不会对栅极完全充电的这种监测模式是什么?

好极了

1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    在 24V 下、VCAP-VS 是什么样子的?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiven、

    以下是 VCAP-VS 的布线(VS 连接到输入端):

    放大尖峰:

    21V 电压下的正常工作电压:

    21V

    好极了

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    这是在多个器件上发生的吗?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    我目前只有一个器件要检查。 另一个观察结果:当我增加器件上的负载(从 50mA 到<xmt-block1> 70mA</xmt-block>) 时 70mA 时、)、21.1V 会降低至大约 19.3V。

    好极了

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    您能否测试另一个器件并验证它是否在那里进行。

    此外、当 20mA 负载增加时、输入电压下降了 800mV? 电源线的电阻有多高。 只是好奇

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    我只有一个器件。

    至于电压:这不是压降。 21.1V 和 19.3V 是 LM74502 处于未定义运行状态并按规定恢复运行的电压。 电缆为 AWG16、电阻小于 0.1 Ω

    好极了

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关此问题的任何新闻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    在输出端无负载且低 COUT 的现象期间、请探测以下信号。 1uF 作为示例。

    VCAP-VS、VGATE-VSRC(使用数学函数)

    VS、VGATE、VOUT

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    一旦移除 COUT = 220µF 电容器且只有 COUT = 4.7µF、该电路便按预期工作。 它与高达 100µF 的输出电容配合使用。 哪些因素会影响最大电容值?

    好极了

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    FET 似乎无法支持浪涌电流。

    请将 C7 增加到 33nF、然后在 COUT = 220uF 的情况下再次进行测试

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    谢谢你。 增加栅极上的电容就成功了。 问题已解决

    好极了

    1 月