This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25830A-Q1:TPS25830AQ1 USBIF 4.2.1 和 4.2.7 故障诊断

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25830A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574525/tps25830a-q1-tps25830aq1-usbif-4-2-1-and-4-2-7-fail

器件型号:TPS25830A-Q1


工具/软件:

您好、

我的工程中采用了 TPS25830AQ1、用于 Type-C 端接。 在 USB-IF 测试中都遇到了一些故障。

日志和 VIF 如下所示。 我不确定 VIF 是否与 TPS25830AQ1 匹配、或者我们是否确实遇到了实际故障。

期待您的答复。 谢谢!

e2e.ti.com/.../Bosch_5F005F00_7901011_5F005F00_C_2D00_sample_5F005F00_1.xml

.e2e.ti.com/.../USB_5F00_ComplianceSessionLog.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您是否可以打开 VIF、下面是 关键信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会研究这个,并尽快回到你,我可以.

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这有点紧急、请确定优先级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 TD 4.2.1.V5 故障、这应该是一个简单的通过路径、因为 TPS25830A-Q1 在每个 CC 引脚上集成了 Rp、因此我不确定测试仪为什么无法检测到这一点。  如果输入端无法为 VBUS 供电、则 TD 4.2.1.V6 将失败。  

    TPS25830A-Q1 为 VCONN 供电。 在 VIF 中、 Type_C_SOURCE_VCONN  设置为 No. 但不知何故、它通过了 TD 4.2.1.V2。 无论哪种方法、我首先要将  Type_C_SOURCE_VCONN 更 改为 Yes。

    如果当两条 CC 线路上出现两个 RDS ON 时、供电方输出 VBUS、则 TD 4.2.7.V3 将失败。  TPS25830A-Q1 数据表中的表 10-7 表明、如果两条 CC 线路上都存在 RDS、则降压稳压器处于关闭状态、因此 VBUS 上不应有任何电压。

      

    我可以看到 VIF 配置正确; Type_C_SR.SRC Is_Debug_Target_ 设置为 NO、因此我不确定是什么导致 TD.4.2.7.V3 出现故障。

    有趣的是 TD4.2.7.V1 通过、这意味着测试仪验证了输入在两个 CC 上提供 Rp。 但不知何故、TDV.2.1V5 失败、因为测试仪突然无法检测 Rp。

    除了将  Type_C_SOURCE_VCONN 更 改为 Yes 之外、我不确定还可以尝试什么。 无论哪一种、两种故障都与 CC 线路有关。 哪些电容器值连接到电路板上的 CC 信号? 并且 CC 电容器是连接到 PGND 还是 AGND?

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim

    感谢您的快速答复。

    我们将  首先尝试将 Type_C_SOURCE_VCONN 更改为 Yes、然后与您一起更新结果。

    但我知道 TPS25830A-Q1 在 CC 引脚中集成了电流源、而不是实际的 Rp。 这会影响 Rp 的检测吗?

    CC 引脚上的电容器为 220nF。我们没有 分离 PGND 和 AGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kim、

     4.2.7.v.3 失败、因为测量结果与预期值不匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kim、

    当插入 Rd 时、CC 电压从 4.2V 变为 1.6V、

    它是否符合 USB-IF 规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kim、

    关于 4.2.7 故障、我执行了一个测试、将 Rd 置于两条 CC 线路上、VBUS 确实具有 5V 电压、但  这与数据表相矛盾。

    请帮助检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果未能将信号接地 AGND 和电源接地 PGND 分离、可能会导致不可预测的问题。 AGND 必须与 PGND 分离、以减少来自 PGND 的噪声、从而干扰信号接地 AGND 并导致振荡。  

    您分享的示波器屏幕截图是预期行为、电压电平符合 USB 规范。 另请参阅以下数据表中的图 11-20。 请注意、布线向上匹配。

    更新 VIF 后是否尝试了重复测试;将  Type_C_SOURCE_VCONN 更 改为 Yes?

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kim、

    我认为这与 GND 无关。

    CC 引脚不是高速信号;它仅用于检测电压电平。

    在上个样本中、我们分离了 AGND 和 PGND、但眼图受开关噪声的影响。 因此、我们将 AGND 和 PGND 连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Teledyne-LeCroy-USB-Compliance-Result_5F005F00_Bosch_2D00_7901011_2D00_1.html

    您好、Sesong、

    将  Type_C_SOURCE_VCONN 更 改为 Yes 后、仍然存在与 Rp 相关的一些故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我们将讨论移至 FAE 的电子邮件中。 我将结束该主题。 请为任何其他查询开始新的查询。

    BR、

    Seong