This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:LTM4700 的更换建议

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573017/tpsm831d31-replacement-proposal-for-the-ltm4700

器件型号:TPSM831D31
主题中讨论的其他器件: TPSM846E25

工具/软件:

尊敬的团队:

我们的客户使用 LTM4700 为 FPGA 的核心供电。

所需的规格包括:12V 输入、0.8V 输出和 100A 输出电流。

您能否推荐最好的替换产品?

此外、在评估期间、它们使用 LTpowerPlay 通过 PMBus 监测电压、电流、温度等。
TI 是否提供类似的工具?

此致、

Luna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luna:

    我认为 LTM4700 应该成为竞争产品的最新器件是  TPSM831D31。 不过、这些器件并不是 P2P、具有不同的封装尺寸。

    TI 提供可连接 USB 适配器的 PM 总线和 Fusion Power Designer 软件、支持您列出的所有功能及更多功能。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    感谢您的答复。 尽管它不是引脚兼容的、但我将考虑建议使用 TPSM831D31。
    另外、感谢您提供有关 Fusion Power Designer 的信息。 我将查看此处的详细信息。

    此致、

    Luna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    我在过去的 E2E 主题上找到了一篇文章、其中提到 TPSM846E25 计划于 2026 年第 1 季度进入 RTM。

    TPSM846C23:关于电源模块 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    TPSM846C23:备选器件建议 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    您能否分享有关其版本的任何更新或最新状态?

    TPSM831D31 大于 LTM4700。 我想要一种超小型解决方案、即使在使用两个模块的情况下也能实现 100A 输出。

    此致、

    Luna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luna:

    TPSM846E25 适用于与我们不同的产品线。 我会将其转发到相应的产品线以供他们输入。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luna:

    TPSM846E25 现已延迟到明年的第二季度。 每个器件最高可达 50A、并可堆叠、因此它有助于实现 100A 输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maha、

    感谢您向相应的产品线团队提出此问题。
    感谢您的善意。

    此致、

    Luna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elleen:

    感谢您的答复。
    我知道、TPSM846E25 计划在 2026 年的第二季度发布。
    我希望它将成为 LTM4700 的一种具有竞争力的替代产品、包括解决方案尺寸方面的产品。

    此致、

    Luna