This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79758-Q1:面临 BQ79718 AFE 中电池平衡期间的电芯电压读数问题。

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576137/bq79758-q1-facing-the-issue-of-cell-voltage-reading-during-cell-balancing-in-bq79718-afe

器件型号:BQ79758-Q1


工具/软件:

TI 团队大家好、

 

我们在 BMS 中使用 BQ79718 AFE、并在电芯均衡期间面临电芯电压读数问题。

 

我们通过将寄存器设置为:

  1. ADC_CTRL1 =0x01
  2. ADC_CTRL2 = 0x5D
  3. ADC_CTRL3 = 0x01
  4. ADC_CTRL4 =0x01
  5. CB_CELLn_CTRL = 0x01(30 秒) (n=1 至 16)
  6. BAL_CTRL1 = 0x3F (100% PWM)
  7. BAL_CTRL2 = 0x03

 

通过设置这些寄存器、我们能够启动均衡。

我们在电芯平衡期间通过暂停来读取电芯电压、以避免电芯电压测量出现电芯均衡下降。 但暂停 CB 后、AFE 需要大约 50 毫秒来稳定和读取正确的电压。

您能否提供在电芯平衡期间读取电芯电压的替代方法或缩短该电压稳定时间的方法。

此致、

Pankaj