This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:ZCD 基准和右侧电感器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575780/ucc28065-zcd-refernce-and-right-inductor

器件型号:UCC28065


工具/软件:

关于 UCC28065 芯片、我们在调试过程中对 ZCD 引脚的设计有一些疑问。 这涉及到功率电感器的主绕组和辅助检测绕组之间的关系:是正激式变压器还是反激式变压器?
如图 1 所示、数据表中的应用电路指示电感器的主绕组和辅助绕组为虚线(极性相同);
在图 2 中、当 MOSFET 关断时、ZCD 信号会跳至高电平、这与反激式变压器的行为类似。
图 2 中的 ZCD 信号是否与图 3 中的引脚 16/17 相对应、而是与 ZCA/ZCB 信号相对应?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nico、
    不会通过辅助绕组进行功率传输。 它用于确定电感器电压。 辅助绕组的极性应采用以下方式:在 MOSFET 导通期间、辅助电压 应为-(Vin*Na/Np)、而当升压二极管导通辅助绕组上的电压应为 (Vo-Vin)*Na/Np)。 应按照 数据表 9.2.2.1 电感器选型(第 38 页)中所述选择匝数比。 当引脚出现上升沿阈值时、ZCD 检测器处于激活 状态、当电压超过下降沿阈值时、ZCD 检测器会被触发、如数据表的以下部分所述。

    由于 ZCDx 引脚具有高压和低压钳位、因此 zcd 引脚电压与数据表中的图 17 类似、但上升沿和下降沿曲线将取决于 VDS 和添加的延迟电路。
    谢谢
    Sanchayan