This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:MOSFET Q2 在空载和过热条件下消耗电流

Guru**** 2583635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574518/lm5122-mosfet-q2-consuming-current-in-no-load-and-overheating

器件型号:LM5122


工具/软件:

我设计它是为了在 3A 时从 8V 转换为 12V、我制作了精确的电路、当我在电源 Q2 上绑定时消耗所有电流并发热  
请帮助我进行调试  
另外、当我提供 8V 电源时、由于电源处于 CC、它消耗 1.5V 电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preethi:

    感谢您的联系。  

    遇到该问题时、能否附上一些 Vin、Vout、开关节点和 VCC 的示波器截图?

    另外、当我给出电源电压为 8V 时、由于电源电压为 CC、因此消耗 1.5V 电压 

    我不明白、电源电压是处于电流限制状态的吗?

    谢谢、此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    感谢您的答复

     

    这些是电源打开和关闭时的图片

    以下   分别是 Vin、Vout、开关节点和 VCC 的图片

    VIN  

     

    输出电压  

    软件

    VCC


    是的、我电源中的电流有限、因此过热。  

    谢谢。此致  
    Preethi H N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preethi:  

    当电源处于电流限制和电压下降时,电路无法工作。

    我不知道电源为什么会进入电流限制状态:

    -电路板上是否存在短路?

    -设置的电流限制是否太低,使设备无法运行? 可能是因为负载一开始直接开启了?  

    请检查焊接、检查是否存在短路、并尝试在没有负载的情况下启动。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了是否存在短路、但它不存在  
    到目前为止、我没有连接任何负载
    仅当我在没有 MOSFET 的情况下连接 MOSFET 时、所有引脚输出都正确时、才会发生这种情况  
    当 MOSFET 与电感器接触时、结果很短  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每当我连接一个新的 MOSFET、在漏极和源极之间短路时、我的 LO MOSFET 都会损坏  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电源的正负侧之间连接 MOSFET 无论如何都会使其短路  
    AGND 和 PGND 处匹配  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preethi:

    如果使用热像仪、它可以帮助您找到问题。 将电源电流限制为较低的值并查看温度会变高。

    通过这种方式,您可以找到一个可能的短电路或损坏的部件。

    我是否应该为此用途指定 AGND 和 PGND

    AGND 和 PGND 应连接在 IC 下方。 您能给您发送布局让我检查吗?

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET Q2 会变热、如果移除 Q2、Q1 会变热

    现在、这是一个手动焊接原型、因此我已将所有接地端连接在一起  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preethi:  

    您能否发送布局文件并显示您的设计图片?

    我认为这个问题与电路有关、而不是与 IC 有关。

    此致

    Moritz