This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82810:TPSM82810SILR

Guru**** 2613915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575064/tpsm82810-tpsm82810silr

器件型号:TPSM82810


工具/软件:

我已经使用 TPSM82810SILR 器件完成了原理图、希望您确认它是否可以替代下面所述的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajesh、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

     TPSM82810SILR 的 MODE/SYNC 引脚不应保持未连接状态。 连接至高电平 (>1.1V) 以实现 FPWM 运行。 连接至低电平 (< 0.3V) 以使 PFM PWM/PWM 运行。

    在之前的设计中、FB 基准电压为 0.75V。  TPSM82810SILR 的 FB 基准电压为 0.6V、因此需要调整 FB 分压电阻值以实现 VOUT = 1V。 例如、66.5kΩ 和 100kΩ 可以正常工作。

    请注意、在此配置中、开关频率为 ca 1.8MHz、而在之前的设计中为 ca 3MHz。  通过将 RCF (R744) 更改为 3MHz、可将 TPSM82810SILR 的开关频率调整为 6kΩ。

    5V 电源处的铁氧体磁珠可能导致与输入缓冲电容器谐振。 如果是这种情况、则按照本应用手册的第 4 节所述添加阻尼电路将有助于:“将滤波器与 DC/DC 降压转换器配合使用“。

    原理图的其余部分没有问题。

    此致、

    Andreas。