This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22954DSQR CT 引脚最大电压

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575642/tps22954dsqr-ct-pin-max-voltage

器件型号:TPS22954


工具/软件:

给定输入电压为 1.8V(典型值) VBIAS 电压为 3.3V(典型值)时、您能否告知在最坏情况下可施加到 CT 引脚的最大电压?

如果可能、我们希望您也能分享用于确定该值的计算公式。

此外、数据表建议使用额定电压为 25V 的 MLCC。 我们想确认在这些条件下是否可以使用额定电压较低的 MLCC。

提前感谢您的支持。 我们期待着您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    栅极驱动电压通常为 VIN+5V。

    但考虑到瞬变或尖峰、建议使用 25V。  

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Amrit