This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74701:TPS74701DRCR 输出电压问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573395/tps74701-tps74701drcr-output-voltage-issue

器件型号:TPS74701


工具/软件:

我目前正在使用 TPS74701DRCR LDO、但遇到了异常行为。 输入电压设置为 3.3V、我的目标是使用适当的电阻分压器实现 3.1V 的输出。 但是、输出仅达到 2.5V。当我将输入增加到 4V 时、输出会正确跟踪到 3.1V

根据数据表、指定的压降电压为 50mV、因此我期望稳压器在 3.3V 输入下保持 3.1V 输出。 您能帮助我了解为什么会出现这种差异吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有放置软启动电容器、这是否是原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vikrant、

    您能分享您的原理图吗?

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vikrant、

    LDO 在压降期间处于压降状态、输出将跟踪输入 Vdo。 由于 VBIAS 与 VIN 相同、因此压降实际上将达到大约 1.31V 的规格。 为了获得 50mV 的规格、VBIAS-VBIAS VOUT ≥3.25V。

    希望这对您有所帮助、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果压降电压为 1.31V、我预计输出约为 1.79V。 不过、我得到的是 2.5V 电压、这毫无意义。 我不确定为什么会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vikrant、

    1.31 在 500mA 上存在频谱。 在负载较轻的情况下、压 降将较低(请参阅 VBIAS 压降与 IOUT 和 TEMP 曲线)。 因此看到大约 2.5V 可以与压降运行保持一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vahnroy、感谢您的帮助。 它帮助我解决了这个问题。