This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79718B-Q1:GPIO 配置更新延时时间

Guru**** 2611875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575398/bq79718b-q1-gpio-configuration-update-time-delay

器件型号:BQ79718B-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

如果我要更新 GPIO 的配置(例如将 GPIO2 设置为输出 1)、在 GPIO_CONFx 处进行配置后、应该做其他什么来执行配置?

是否需要再次使用 ADC_GO 以执行 GPIO 新配置?

如果不是、GPIO 按照配置真正变为高电平需要多长时间?

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    需要 ADC_GO 以确保执行新的 GPIO 配置。 GPIO 就绪的延迟时间约为 40 个时隙或 128 * 40us。

    此致、

    John