This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:BQ76952 EVM 问题

Guru**** 2612725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575397/bq76952evm-bq76952-evm-questions

器件型号:BQ76952EVM


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我想寻求您对我收到并测试的 AFE IC 样片的支持:

  1. AFE IC 可以在没有 MCU 的情况下独立运行吗? (我目前正在单独测试 AFE 部分、无需连接 MCU。)

  2. 如果 AFE IC 可以独立运行、那么它是否需要任何初始配置或设置、或者它是否以默认设置运行?

  3. TI 是否为 AFE IC 提供任何允许与计算机通信的调试模块或工具? 这将有助于加快我们的设计和故障排除过程。

  4. 我已经收到 TI 样片、并将 AFE IC 集成到我们的产品设计中。 但是、在单独测试 AFE 部分时、即使 Cp(自举)电容器的电压为 11.4V、IC 也不会导通放电 MOSFET。您能说明是什么原因导致此问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 TI 支持团队、期待尽快收到您的回复