This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8555:当 PWM 占空比为 25%时、屏幕闪烁。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575772/lp8555-the-screen-twinkling-when-the-pwm-duty-cycle-is-25

部件号:LP8555


工具/软件:

尊敬的团队:

问候!  

我们目前发现了几种焊盘屏幕闪烁的情况。 观察到、当亮度调整到大约 25%的 PWM 占空比时、会出现闪烁。 当亮度设置为更高(更高的占空比)或更低(更低的占空比)时、不会观察到闪烁。

1.您能否帮助检查其他项目在大约 25%的占空比下是否遇到背光闪烁问题?

2.这种闪烁的原因是什么,有什么解决办法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    这里使用什么调光控制? 您能帮助分享该指南以供审核吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young:  

    感谢您的答复! 这是保密的,我可以通过电子邮件与您分享吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    当然、请帮助将 sch 发送到 young-zhao@ti.com。