This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:–12V 解决方案

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575518/lt1054--12v-solution

部件号:LT1054


工具/软件:

您好、

我搜索输出–12V 电荷泵解决方案、ChatGPT 建议使用 LT1054。

你有其他建议吗?

VIN 具有 3.3V/5V/12V 可以是可选的。

Vout =–12V;Iout = 10mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tonny、

    LT1054 更适合 BCC 增压产品。