This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:IC 在定制侧烧录

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575647/tps54335a-ic-is-burned-at-custom-side

器件型号:TPS54335A


工具/软件:

 尊敬的先生:

  我们的产品已进入批量生产,但客户经常会遇到芯片烧毁。 我们执行了许多测试、例如直接向芯片输入端施加高达 33V 的电压、在输出端绘制 5A 电流负载、这个问题再次出现。 请帮助分析可能的 causes.e2e.ti.com/.../_5B00_TVU_5D00_TPS54335A-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    需要澄清的几个方面

    1. IC 的绝对最大额定值为 30V。 所以、应用超出该范围的任何东西肯定会损坏 IC。 即使输入电压低于 28V、IC 是否会损坏?
    2. 输出电容器值看起来很高。 您可以删除 1 号吗? 100 μ F 电容器、并检查。 有时、较大的输出电容器会导致浪涌并损坏低侧 FET。
    3. EN 引脚上的电压低于 6V? 尝试在 EN 和 GND 之间放置一个 4V 至 5V 齐纳二极管、以确保不违反 EN 规格。
    4. 输入电压范围是多少? 我希望电感值足以覆盖这两个输入电压值。

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

     有了它和 tks 你的支持,我会检查这.