请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C53-Q1主题: UCC28C53 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
在我们的项目中、我们需要隔离式非光电反激式电源。
我们的规格应为、
VIN:18-150V
Vout:15V Iout:3A
UCC28C53-Q1 IC 是否是适用于反激式应用的最新 PWM 控制器? 您会推荐任何替代方案吗?
我们的规格是否适用于现成的 变压器?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
在我们的项目中、我们需要隔离式非光电反激式电源。
我们的规格应为、
VIN:18-150V
Vout:15V Iout:3A
UCC28C53-Q1 IC 是否是适用于反激式应用的最新 PWM 控制器? 您会推荐任何替代方案吗?
我们的规格是否适用于现成的 变压器?
此致。
尊敬的 Egemen:
是的、UCC28C53 是一款相对较新的 PWM 控制器(2022 年 6 月)。 根据最重要的特性、您可以 在此处从参数列表中进行搜索。
我们的规格是否适用于现成的 变压器?
根据转换器的规格、由您工程的系统级设计人员决定、如果他们能找到现成的变压器。 在一些电感器/变压器供应商网站中、您可以使用他们的滤波工具来查找适合您应用的现成变压器。
如果您需要更多帮助、请向我们提供更多详细信息、我们会尽快回复您。
谢谢你。
此致、
Adhvaidh