This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:我无法校准电流测量。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575884/bq76907-i-cannot-calibrate-the-current-measurement

器件型号:BQ76907
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具/软件:

Introduje estos valores:  

分流电阻= 10 毫欧。

当前增益= 20。
Curr Offset =–32768。
原始电流=–70215
实际电流= 0mA。
电流=–90mA。

当前偏移=–412521
实际电流=–1000mA。
电流=–923mA。

我如何将电流表调整为 0mA、因为正常运行时的工作电流范围是 600mA 和 2800mA、但我需要将过流保护设置从 3000 调整到 3200mA、现在有–90mA 的偏差。
我将使用 BQ769095EVM PCB 和 EV2400 执行所有这些测试。