This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2843B:有关使用 TL284xB 的 12V 至 36V→3.3V 电源的指导

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574105/tl2843b-guidance-on-12-36-v-3-3-v-power-supply-using-tl284xb

部件号:TL2843B


工具/软件:

TI 团队大家好、

我目前正在开发 符合军用标准的电源 、具有以下规格:

  • 输入电压范围: 12V 至 36V

  • 输出电压: 3.3V(标称值)

  • 电源: 约 10W

  • 要求: 符合 EMI/EMC 军用级 不同之处

电流原理图基于 TL284xB PWM 控制器 和变压器。
请您推荐任何一款 参考设计  特别适用于此应用、尤其是那些产品 增强的 EMI 滤波  和任何 标准反激式变压器 设计套件?

感谢您的支持。

此致