This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4810-Q1:TPS4810-Q1:添加 OVLO 保护

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575480/tps4810-q1-tps4810-q1-adding-ovlo-protection

器件型号:TPS4810-Q1


工具/软件:

您好:  

设计规格如下。  

输入电压范围:9-80V
UVLO 18V
OVLO 36V
OC 跳闸:100A
反向电压保护 — 50V  
短路保护  
故障或 PG 输出

 除了 OVLO 之外、TPS4810-Q1 器件似乎能够满足所有这些要求(具有并联 FET)。

是否可以简单地向该 IC 添加 OVLO?   
可能使用控制输入 (INP1/2)

提前感谢、  
Nick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    由于 该器件没有 OV 引脚/检测机制、因此它无法提供过压保护。 可以在相关引脚上使用外部电路或钳位二极管、以确保电压不超过 OV 电平。

    谢谢、

    Rishika Patel