This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:在 OTG 模式下、断开 VBUS 与 PMID 的连接 — 是否断开 RBFET?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25628, BQ25630, BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574567/bq25620-disconnect-vbus-from-pmid-in-otg-mode---open-rbfet

器件型号:BQ25620
主题中讨论的其他器件: BQ25628BQ25630、BQ25638

工具/软件:

大家好!

我们有一个 BQ25620 应用、在该应用中、我们通过 OTG 模式下的 BQ 在 PMID 上生成~5.5V 的内部电压。 工作正常。

但是、这个 PMID 电压也位于 VBUS 引脚上、如果在引脚上连接了任何东西、都会导致问题。 (这不是常规用例,但可能会发生这种情况。)

似乎唯一的解决方案是打开 FBFET (Q1)、或至少将其置于高 RDSON 状态、但我们找不到任何方法。
Reg0x14 中的 Q1_FULLON 只能将 RBFET 完全打开、而不能关闭。
如果 Q1_FULLON=0、则“RBFET RDSON 由 IINDPM 设置确定“。 具体工作原理是什么? RBFET 是否用作线性稳压器?

是否可以使用 IINDPM 来控制 RBFET? 我知道 IINDPM 会限制 VBUD 输入电流、而不是输出电流、但如果将其设置为 0 会怎样?

有关如何避免在 OTG 模式下以高电流馈送 VBUS 的任何提示或技巧、都将不胜感激。  它 不需要完美。

谢谢、Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后续:我们在  相关文章中考虑了 BQ25628、但最大 5.2V OTG 电压是不够的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Wolfgang:

    RBFET 无法从外部控制。 请检查在 RBFET 关闭的情况下使用 PMID 作为 OTG 输出的 BQ25628/9。

    BQ25630 和 BQ25638 可能支持高于 5.5V 的升压输出、但 RBFET 导通。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着该系列中没有任何器件可以产生 5.4V 的电压以供内部使用、而不会将其输出到 USB 端口?

    如果有寄存器位强制关闭 RBFET、那么这些器件将获得很大的灵活性。 实际上、我 很难相信 这并不是在如此复杂精密的器件中实现的。 请将其视为 未来改进的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否有任何当地的 TI 技术支持? 如果是、请让他们直接联系我们以进一步帮助您的问题。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我联系了当地的 TI FAE 并向他指出 了这一主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请让 当地的 TI FAE 直接联系我们、以便跟进 e2e 主题。 我们可能会得到一个解决方案。

    谢谢、

    Ning