This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710EVM-017:如何使用 BQ40z50EVM 配置自主充电

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573951/bq25710evm-017-how-to-configure-for-autonomous-charge-with-bq40z50evm

器件型号:BQ25710EVM-017
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ40Z50EV2400

工具/软件:

我组装了 自主智能电池指南应用手册中详细介绍的系统。 我已经完成了电量计设置、包括校准、ChemID 配置和学习循环。 我现在已经将系统与 BQ25710EVM 充电器放在一起、详见应用手册。 我在 BQ25710EVM 的系统负载接头上使用 6 Ω 电阻负载进行放电。


但是、我无法控制何时发生充电和放电。 是否在设置中遗漏了某些内容、或者是否有一些需要执行的配置未包含在任何参考文档中?

希望得到任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen、

    我认为您需要从电量计设置 charge current () 和 charge voltage () 的广播。 请参阅下面的。  

    此致

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    感谢您的答复。 我已经根据文档的这一部分配置了数据存储器。 请参阅 BQStudio 的以下屏幕截图:

    如果您有任何其他建议、请告诉我

    谢谢、

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen、

    在我看来、BCAST=0 如红色所示。 它需要为绿色。  

    此致、

    Tiger  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    在 BQStudio 中、红色表示高电平或 1、而绿色表示低电平或 0。 请参阅下面的屏幕截图。

    谢谢、

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Stephen。 我们来为您寻找电量监测计专家。 请使用 BQ40Z50 提出问题。 e2e 会将您引导至合适的专家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上是从那个论坛开始的。 Miguel Castro Gonzalez 建议我尝试这里、因为他认为我的电量计配置正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen、

    很容易检查这是否与充电器有关。

    • 隔离 BQ25710EVM SDA/SCLK、使用 EV2400 发送 ICHG 和 VCHG。 我认为充电器应该正常工作。  

    另一种方法是监控 SDA/SCL 总线、从而查看是否有任何通信信号从电量监测计广播到充电器。  

    我想如果配备 MCU、您将有更大的灵活性。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    我隔离了 BQ25710EVM 并在 BQStudio 中将其打开。 您能详细说明如何发送这些命令吗?
    谢谢、
    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM 用户指南的链接 bq2571x 评估模块用户指南(修订版 B)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    在发布此问题之前、我已经阅读过本用户指南。 我没有看到您上面提到的“ICHG 和 VCHG“。 这可能是您所引用的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen、

    充电电流寄存器 0x14 称为 ICHG 寄存器。 充电电压寄存器 0x15 称为 VCHG 寄存器。  

    此致、

    Tiger