This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4HC120-Q1:电感负载保护

Guru**** 2616395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573641/tps4hc120-q1-inductive-load-protection

器件型号:TPS4HC120-Q1


工具/软件:

尊敬的先生/女士:

我一直在阅读 TPS4HC120 数据表、并且 对需要哪些保护才能避免有点困惑
如果电源或电感负载可能断开连接、则会损坏 TPS4HC120/微控制器。
电源无法反向。 电感性负载将开启或关闭(无 PWM)。 Vs 为 12V。
下面是可能出现以下情况的基本图。

(1) 电源+或 — 已断开。  
(2) 负载+或 — 断开连接。

根据我在数据表中阅读的内容、 TPS4HC120 无需额外的 TVS+二极管即可处理电感负载。  
仅反向电流需要二极管和电阻器 GND 隔离。

此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joe、  

    您似乎正在寻找接地失效保护和电池失效保护设计。 有一份应用手册概述了在这些情况下为保护器件而实施的保护措施。  

    https://www.ti.com/lit/an/slvaes9a/slvaes9a.pdf

    接地失效

    为了防止出现这种双重故障情况、必须对连接在高侧开关接地引脚与本地器件接地之间的电阻器/二极管网络进行适当的设计注意事项。  为了防止出现所述的寄生故障情况、建议将接地网络上的电阻值增加到 2kΩ 周围、并将单向二极管更改为转向二极管配置、例如 BAV199。

    电感负载和电池丢失

    •未定义将反激式二极管与负载并联、以避免 VS 上的电池电势损失。

    •在 GND 引脚和串联保护电阻器上使用电阻器/二极管网络

    本应用手册将提供有关此特定故障情况的更多信息。 对于+负载断开要求、这将由微控制器根据 SNS 引脚输出进行处理。  

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    感谢您的答复。
    我读过这条说明、但我的情况略有不同。
    如我的图所示。
    输入电源和 GND 通过 连接器提供给该模块。
    负载电源和 GND 通过模块提供。
    模块和负载 GND 相同。

    电感负载有四种情况。

    (1) 负载通电、移除输入电源线。
    (2) 负载通电、输入 GND 线被移除。
    (3) 负载通电、输出电源线断开。
    (4)  负载通电、输出 GND 线被移除。

    由于该模块和负载 GND 很常见、因此不仅仅需要反激式二极管来提供保护
    适用于 TPS4HC120 和微控制器。 例如、不需要将二极管/电阻器连接到 GND、也不需要将限流电阻器连接到微控制器。

    此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joe、  

    是的。  由于模块和负载 GND 相同、因此只需一个反激式二极管来提供保护。

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    谢谢你。

    此致、Joe