This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:1 节串联锂电池充电 IC

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302, BQ25306, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573182/bq25896-1-series-lithium-battery-charging-ic

器件型号:BQ25896
主题中讨论的其他器件:BQ25302BQ25306BQSTUDIO

工具/软件:

尊敬的工程师:

我需要一种非常具有成本效益的 IC 来进行锂电池充电。 实际应用:

1.电池充电电压:4.48 V 1 节 锂电池

2、充电电流:2 A

3.具有充电超时功能。

4.两个 LED 灯,一个用于充电指示,另一个用于充满电指示。

电路简单、没有 MCU 编程。

您能推荐 1-2 套物有所值的芯片吗? 谢谢你

能否通过上部计算机软件设置 IC 的电压和电流参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    循环营销。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BQ25302 是不带 I2C、具有成本效益的 2A 1S 电池充电解决方案。 但它无法支持 4.48V 电压。

    仍然可以使用 BQ25306 来支持 4.48V 、因为电池充电电压被编程为 VBATREG = 1.1 (1 + R1/R2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    BQ25306 基本上符合设计要求。
    此外、对于具有 I2C 接口的 IC、可以通过上部计算机使用参数进行配置(就像在 BQstudio 中一样)、然后可以烧录 GG 文件来使用、因此无需 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    BQ25306 是无 I2C 通信的独立充电器。

    谢谢、

    Ning。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我们的客户有一个新问题。
    对于 BQ25306、在使用过程中会通过 Type-C 进行充电 输入为 5V/2A、电池电芯充电至 4.48V。 输入和输出之间的差值仅为 0.52V。 这种情况可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 工程师:

    对于 BQ25306、在使用过程中会通过 Type-C 进行充电 输入为 5V/2A、电池电芯充电至 4.48V。 输入和输出之间的差值仅为 0.52V。 这种情况可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    视情况而定。  https://www.ti.com/lit/an/slyt569/slyt569.pdf 

    谢谢、

    Ning。