This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116 降压转换器 — 输出通过输入,无开关,LO MOSFET 不开启

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570503/lm5116-lm5116-buck-converter---output-passes-input-no-switching-lo-mosfet-does-not-turn-on

器件型号:LM5116


工具/软件:

大家好 TI 社区、

我正在使用 LM5116MHX/NOPB 设计降压转换器、旨在通过 6V 至 60V 直流输入提供 5V 5A 输出。 原理图和 PCB 布局已经完成、我目前在初始测试过程中遇到了一个大问题。

问题描述:

  • 上电时、HO(高侧栅极驱动器)导通、导致输入电压直接出现在输出端、但不会发生降压转换。

  • LO(低侧栅极驱动)保持关断状态、并且没有栅极电压、因此低侧 MOSFET 根本不开关。

  • 未实现稳压输出、输出仅跟踪输入。

已执行的调试操作:

  • 验证了元件放置和焊接、包括 MOSFET 和自举元件。

  • 已检查 EN、UVLO、SS、HO、LO 和 LO 处的连续性和电压电平 HB、SW 和 VCC 引脚。

  • 将我的原理图与 TI 参考设计和评估板进行了比较。

  • 确保自举二极管和适当的电容器值的方向正确。

原理图和图像:

  • 我附上了原理图 PDF、KiCad PCB 渲染图和实际装配照片、以供参考。

关键问题:

  • 在 LO 保持关闭时 HO 始终开启的可能原因是什么?

  • 在自举操作和 LO 栅极驱动中、哪些元件或引脚最关键?

  • 使用 LM5116 时、是否有针对这种情况的建议故障排除步骤?

  • 对于 PCB 布局、元件值或信号测量点有任何具体的建议?

我感谢熟悉 LM5116 行为和故障排除的人员提供的任何帮助或建议。

谢谢!

e2e.ti.com/.../LEAP_5F00_BEC_5F00_60VT5V_5F00_5A_5F00_VER1D1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 VISHNUPRIYAN  

     如果没有低侧 MOSFET 开关、器件无法累积 V (C3)。 请 再次检查 V (C3) 电压。 如果 V(C3)>~4V,请再次检查 LO 是否真的保持关闭。  

    HO(高侧栅极驱动器)导通=>如何确保该 MOSFET 导通? 必须同时测量 V (G-S) 和 V (D-S)、以确保 MOSFET 导通。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    - EL