This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 噪声率信息请求

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576577/noise-rate-information-request

器件型号:LM61480


工具/软件:

尊敬的团队:

您能否提供 LM61480RPHR、LM61495RPHR 和 REF7040QFKHT 的噪声率规格? 审查设计时需要此信息。

此致、

Arshad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Arsha 的提问、

    我会研究一下、今天再回来给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arshad:


    请查找以下所需器件的噪声率规格:


    •LM61480RPHR/LM61495RPHR:由于这些是降压直流/直流转换器、因此通常不提供标准“噪声率“规格、例如电压噪声密度(以 nV/√Hz 为单位)。 但是、数据表和技术文档重点介绍 EMI 性能、输出纹波和开关噪声特性、这些特性决定了总体噪声。 在这些模型的数据表中未指定明确的电压噪声频谱密度值。


    •REF7040QFKHT:
    •1/f 噪声 (0.1Hz 至 10Hz):0.23ppm p-p
    •10Hz 至 1kHz:0.35ppm rms

    谢谢。此致

    Naresh