This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:关于 R2 计算的问题

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576520/tps7a49-question-about-r2-calculation

器件型号:TPS7A49


工具/软件:

尊敬的 团队:

我目前正在查看 TPS7A49 数据表、对可调输出配置中的 R2 计算有疑问。

在第 14 页的公式 (2) 中、其表示为:

VFB (nom)/R2>5μA

然而、在第 17 页的公式 (4) 中、计算如下所示:

VREF VREF/R2>(max) 5μA

您能解释一下哪个电压 VFB(标称值) VREF (max) —是否应该用于正确计算 R2?

非常感谢您的帮助。

此致、

Maia

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maia:

    感谢您的提问!

    Vfb (nom)=1.185 是更严格的条件、因此最好围绕第 14 页上的公式 (2) 进行设计。

    反馈网络要求主要是添加一个最小负载、因此在任何其他建议运行条件下、相位裕度都不会变为负(恰好是在零负载下)。 如果您使用的输出电容器大于建议的最低 2.2uF 电容器、则此要求不太严格。

    此致、

    Gregory Thompson