This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:BST 电容器

Guru**** 2583255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576109/lm5013-bst-cap

器件型号:LM5013


工具/软件:

你好、团队

为什么数据表建议使用 2.2nF BST 电容器? 我们可以使用 100nF 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Naizeng  

    否、您不能使用 100nF。 请使用 2.2nF。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EL:  

    我们无法使用 100nF 的原因是什么? 您能在技术上详细说明一下吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Naizeng  

    超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。 我不能透露更多非公开的细节。  

    - EL