This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546A24A:OCP 期间的恒流运行?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546A24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574039/tps546a24a-constant-current-operation-during-ocp

器件型号:TPS546A24A


工具/软件:

您好团队:

我的客户正在寻找降压转换器、该转换器将在过流保护期间输出恒定电流(可调)。
他们不希望 器件在 OCP 期间关断。

我发现 TPS546A24A 可以将 OC 行为设置为忽略或禁用。

问题

  1.  该器件可以在 OCP 期间采用 CC 模式吗?
  2. 电流电平是否由“IOUT_OC_FAULT_LIMIT “平均电流设置? 或峰值电流?

如果 TPS546A24A 无法出现此行为、是否有任何器件可以执行该操作? (所需的最大 IOUT 为 8A)

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、TPS546A24A 能够在 OC 条件下继续运行。 这通过寄存器 47h IOUT_OC_FAULT_RESPONSE 位 7:6 进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进行澄清、可以对 TPS546A24A 进行编程以忽略 OCP 关断、但不会 在 OCP 处钳制电流