This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA432:将 TLA432(并联稳压器)用作比较器时、是否有理由需要在 TLA432 的基准引脚中插入串联电阻器 (Rin)?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575738/tla432-when-using-tla432-shunt-regulator-as-a-comparator-is-there-a-reason-why-it-need-to-insert-a-series-resistor-rin-into-the-reference-pin-of-the-tla432

器件型号:TLA432


工具/软件:

大家好、我是一名韩国工程师。 

请原谅我不写流利的英语。

将 TLA432
(并联稳压器)用作比较器时、是否有理由需要在 TLA432 的基准引脚中插入串联电阻器 (Rin)?

TLA432 基准引脚的输入电阻是否为高阻抗?
移除电阻器并向 TLA432 的剩余引脚施加 0V 至 5V 的电压后、我发现电流成比例增加。 
如果需要电阻、是否可以使用约 240 欧姆的低电阻? (在基准输入电压 Vin 5V 下) 
是否有选择电阻值的公式? 

根据电阻值、特性是否有任何其他差异?