This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5101:使用 LM5101A 的全 H 桥电路不起作用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575828/lm5101-full-h-bridge-circuit-using-lm5101a-does-not-work

器件型号:LM5101


工具/软件:

我正在尝试模拟驱动容性负载的全 H 桥驱动器。 预计会在负载电容器上产生一个 40V 峰峰值方波。 但是、即使电路的半桥版本似乎可以正常工作、它也不起作用(提供 0 输出)。 HO 输出端的电压为大约 17V 的直流电压。 附录了原理图和仿真。 VDD 电压为 9V、施加到 HI 和 LI 输入端的输入电压为 3.3V 互补时钟。 高压电源为 20V。 施加的时钟频率为 2.5MHz。 请求帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhajit:  

    输入似乎发生了某种情况、因为直接来自驱动器的输出看起来不正确。 我可以按照 PSpice 中所述工作电路(TINA 模型和 PSpice 模型应相同)。 您能发送 TINA 文件吗?

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    LM5101A 是 TINA 库的一部分。 我刚刚添加了电源和电源、如图所示。

    如何使用您的 PSPICE 模型在 PSPICE 中进行仿真? 我必须下载 PSPICE 吗? 请 将安装路径发送给我

    以及 PSPICE 测试台。  

    非常感谢、

    Subhajit Sen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhajit:  

    您可以在以下位置下载 PSpice for TI: PSpiceRegisteredfor TI 设计和仿真工具

    我们的元件模型已加载到 PSpice for TI 库中、从而简化了过程。 您可以在放置后右键点击元件、然后点击“Open Model Test Circuit“以查看 LM5101A 的测试台。  

    您是否能够发送输入图? 直接来自驱动器的信号 (VHOx、VLOx) 看起来非常奇怪。 如果您将 输入包含在图中、这样我可以检查该电路的逻辑、这将非常有用。  

    此致、

    Amy