This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:测量仪表赢得't 更新原始数据读数

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575223/bq27z561-r1-gauge-won-t-update-on-raw-data-reading

器件型号:BQ27Z561-R1
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

任何人都可以为我指明进行 BQ27Z561-R1 测量仪表问题故障排除的方向、在电池完成充满电后不会更新原始读数、如剩余电流或 RSOC。

这些是我在问题发生时查看电量计后的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请确保已启用扫描以更新寄存器页面。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jonny。  如果我使用 MCU 与电量计通信、我可以使用的电量计扫描使能命令吗。

    无论我复位 bqStudio 多少次、读数仍然相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chad、  

    您能给我发送一个包含此行为的 bqStudio 日志文件吗?  

    此致、  

    Jonny。