This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:VC 引脚 RC 滤波器选择

Guru**** 2584855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576662/bq76952-vc-pin-rc-filter-selection

器件型号:BQ76952


工具/软件:

专家、

在我们之前的设计中、我们通常使用 VC 引脚的 1k + 1uF RC 滤波器 MP2796、BQ76952 的 RC 匹配设计要求是什么?

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    客户是对外部电芯平衡还是内部电芯平衡感兴趣? 我们对 RC 没有特定的匹配要求。 我们给出了电阻器和电容器的最大值/最小值建议。 电容器过高可能会导致瞬态电流过大、进而导致器件发热。 设置电阻器限值是为了确保不会超过器件的最大均衡电流。

    对于内部电芯均衡:

    对于外部电芯平衡:

    下面粘贴的应用手册可能是更好的指南。

    使用 BQ769x2 电池监测器实现电芯均衡(修订版 A)-

    此致、

    Rohin Nair