This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910A3EVM-583:我是否可以使用 I2C2 控制 TPS65910A3 以 1000MHz 的恒定速度运行?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576948/tps65910a3evm-583-can-i-use-i2c2-to-control-the-tps65910a3-to-run-at-a-constant-speed-of-1000mhz

部件号:TPS65910A3EVM-583
《Thread 中讨论的其他器件:AM3352》

尊敬的专家:

 

客户目前使用的是 AM3352

AM3352 不会控制 TPS65910A3 通过预设电压以 600MHz 的频率运行

客户希望使用 I2C2 控制 TPS65910A3、以便在 u-boot 期间以恒定速度运行 1000MHz。 u-boot-2018.01 是否支持此功能? 是否有任何示例来说明需要进行哪些修改?

 

谢谢

 

Daniel