This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:低侧控制常见用例

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576650/bq76952-low-side-control-commonly-use-case

器件型号:BQ76952


工具/软件:

专家、

对于 BQ76952 低侧驱动器控制设计、需要提供一个常用的参考电路、并确认短路控制的实现方法。

请提供市场广泛使用的解决方案、我们不希望在将 BQ76952 与低侧 FET 控制配合使用时出现大问题。

 

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    我附加了具有低侧 FET 控制的 BQ76952 参考设计。

    TIDA-010216 参考设计| 德州仪器 TI.com

    对于第二个问题、您是否想知道实现放电短路保护的方法? 或者、如果可以的话? BQ76952 将监控 SRN-SRP 引脚上的电压、以确定是否发生了短路。

    客户可以通过对 SCD 的阈值进行编程  Protections:SCD:Threshold  寄存器。 客户将需要启用  Settings:Protection:Enabled Protections A:[SCD]  位以确保保护正在运行。

    该器件可以根据 SCD 故障自主控制 FET。 配置客户需要在中将 FET 设置为自主控制  Settings:Protection:DSG/CHG FET Protections A

    有关更多详细信息、请参阅  第 5.2.6 节   关键部分。

    此致、

    Rohin Nair