This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:Rohm BD5328FVE-TR RESET IC 的替代产品

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577121/tlv840-alternative-for-rohm-bd5328fve-tr-reset-ic

器件型号:TLV840


您好、

我们一直在使用罗姆 BD5328FVE-TR RESET IC、但由于它将进入 EOL 阶段、我们正在寻找 Texas Instruments 替代产品。
https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/voltage_detector/bd52xxg-e.pdf

所需的规格为:

  • CMOS 输出

  • 复位阈值电压:2.8V

  • 通过外部电容器可调节延迟时间

  • 封装:Rohm VSOF5(我们知道封装兼容性可能很困难,但希望确认)

您能否建议是否有任何适合作为替代器件的 TI 器件?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    目前、我们唯一采用与  BD5328FVE-TR 类似封装的监控器是 TPS3842、它目前仅提供开漏输出。

    TPS3840PL28DBVR 是  BD5328FVE-TR 的适用替代产品。 该 器件采用 5 引脚 SOT-23 封装、具有推挽低电平有效复位输出、2.8V 阈值和电容器可调节延迟。 与  BD5328FVE-TR 相比、 TPS3840PL28DBVR 具有更低的电源电流、更宽的工作温度范围以及在整个温度范围内具有更高的精度。

    -亨利