This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ25120A VBMON_READ 位在触发后始终返回 0x00

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577119/bq25120a-bq25120a-vbmon_read-bit-always-returns-0x00-after-trigger

器件型号:BQ25120A


TI 团队大家好、

我在使用 BQ25120A PMIC  电池管理的定制电路板上。
我正在尝试阅读 基于电压的电池监测器 (VBMON) 通过设置VBMON_READ = 1寄存器的位 7()0x0A、等待 2-5ms、然后读回同一寄存器。

然而,我总是读0x00从注册0x0A.

设置详细信息:

  • VIN = 5V(有效 USB 输入)

  • 电池连接、VBAT≈4V

  • CD =高电平(电池有效模式)

  • I²C 其他寄存器通信工作正常

  • 未激活运输/ Hi-Z 模式

  • 在读取 VBMON 之前已尝试禁用充电(无变化)

  • 读取前等待长达 10ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是意外行为。 您能否确认几个不同的项目:

    -您可以尝试将 VIN 偏置到 5V 吗?

    -您可以分享您的 VBATREG 设置吗?

    -在这一读数时是否存在负载? 如果是、预计会拉出多少电流?

    -您能提供一个在 BQ25120A 的 BAT 引脚或尽可能接近它的 VBAT 精确电压测量读数吗?

    此致、

    Juan Ospina.