Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ25758A, BQ25750, BQ25820, BQ25756
Thread 中讨论的其他器件: BQ25758A、 BQ25750、 BQ25820、 BQ25756
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在寻找一个合适的器件 PMIC 或电池管理 IC 对于由供电的系统 24V 太阳能电池板 也需要用到 为 24V 锂离子电池组充电 。
系统要求:
-
输入源: 24V 太阳能电池板(工作电压范围为 18V–28V)
-
电池: 24V 锂离子电池组
-
充电: 集成或支持的太阳能充电路径
-
监控: 通过将电池电量计或电量计信息发送给 MCU I2C
-
输出轨(首选集成式):
-
用于驱动电机和其他外设的 5V 输出
-
3.3V 输出、为 MCU 和传感器供电
-
-
电源管理: 能够同时管理充电和系统负载(电源路径控制)
-
保护: 对太阳能输入和电池组提供过压、欠压和过流保护
目标:
-
使用单个 PMIC 或紧密集成的解决方案(充电器+电量监测计+降压电源轨)简化系统设计。
-
如果 PMIC 可以同时生成 5V 和 3.3V 电源轨、则可以减少外部元件和转换器。
-
通过 I2C 向 MCU 提供实时电池电压、电流和 SOC。
请您提出一个建议 PMIC 或 TI 器件组合 并分享任何相关的参考设计或应用手册的 TI 参考设计或应用手册。
谢谢。此致、
Dhruvit Bhimani