This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J061:当 Rtrip >30.1K Ω 时、器件&'s OCP 阈值是多少?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54J061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575709/tps54j061-what-the-device-s-ocp-threshold-when-the-rtrip-30-1kohm

器件型号:TPS54J061


工具/软件:

尊敬的团队:

作为主题、对于 TPS54J061、我们建议 Rtrip min 到最大值从 3.74K~30.1K Ω 开始、

我们还在数据表中提到,如果 RTRIP < 3.74K (min),电流限制值将是默认值,

但是如果 Rtrip >30.1Kohm (max)、那么 OCP 阈值将是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    这是一个好问题。 我首先想到的是、它会将谷值电流限值锁定在 0.996A。但是、我需要为您进行一些挖掘。  您是否希望保持小于 1A 的谷值电流限值?

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    它的行为与我上面所说的类似。 电流限制引脚上有一个钳位、因此如果未连接任何器件、它将默认为可能的最低电流限制。 该值不一定由数据表中的函数表示。

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carson:

    客户使用 TPS54J061 进行设计、并将 Rtripp=30K Ω 的精度设为 1%、这在最坏的情况下、Rtrip 可能是 30.3Kohm (max)、这在 d/s 最大 Rtrip 电阻器 30.1K Ω 之上、因此他们想知道在这种情况下谷值电流阈值会是多少。

    根据你上面的答复,这是否意味着如果 Rtrip >30.1Kohm ,最小谷值电流限值将锁定在 0.996A?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    正确。 如果电阻最终略高于 30.1k Ω、则 谷值电流限值将被钳位、不应该有任何问题。

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carson:

    得到了它,非常感谢!

    Andy