This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:如果我可以将 OVP 更改为 3.85V、将 UVP 更改为 2.2V

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574866/bq2970-if-i-can-change-ovp-to-3-85v-and-uvp-to-2-2v

器件型号:BQ2970


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我目前正在设计单串磷酸铁锂保护板、但我的客户希望 OVP 值为 3.85V、UVP 值为 2.2V。 我们能否自定义参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    我们可以根据业务案例自定义参数。 我会联系并让销售团队知道您感兴趣、然后他们就后续步骤与您联系。 您是否介意分享将用于的应用程序?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、 这是一个 26650 型保护板、该电池模块用于照明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    感谢您分享该应用程序。 我已经联系了销售团队、让他们知道。 希望他们已经与您联系。 由于没有其他技术问题、我将继续关闭此主题。

    此致、
    Alexis