This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:在应用中是否可以进行模式切换?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574253/bq35100-can-we-do-mode-switch-when-in-applicaion

器件型号:BQ35100


工具/软件:

你(们)好  

我们有 3 个问题可以帮助吗?  

在应用中时、能否将 BQ35100 模式从累加器模式切换到服务结束模式?

2. L91 能否在服务结束模式下与 BQ35100 搭配使用?

3. Zephyr 是否支持 BQ35100? 如果是、您能分享该驱动程序吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    软提醒。 您能就这些问题提供意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 可以、从技术上讲、您可以在电量监测模式之间切换、但这与该器件的预期使用方式不同。 您应使用哪种电量监测模式主要取决于您选择的电池化学成分。

    2) 是的

    3) 我们没有任何驱动程序 Zephyr。

    此致、

    Diego