This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18543Q3A:体二极管电流参数检查

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577040/csd18543q3a-body-diode-current-parameter-check

器件型号:CSD18543Q3A


您好、 TI 人

 

客户想问:CSD18543Q3A 数据表中为什么没有体二极管电流参数。

它有多大的价值呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    感谢您在客户处促销 TI FET。 理论上、体二极管在导通时应具有与 FET 通道相同的电流能力。 不过、这取决于功率耗散。 有关如何计算体二极管电流能力的更多详细信息、请参阅以下链接中的应用手册。 使用典型 Rθja Ω= 45°C/W 和典型 VSD = 0.8V 时、估算的体二极管最大电流计算如下:

    最大 Pdiss (25°C)=(150°C、- 25°C)/ 45°C/W = 2.8W

    最大 ISD (25°C)= 2.8W/0.8V = 3.5A

    https://www.ti.com/lit/ab/snvaa86/snvaa86.pdf

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用