This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200D2EVM:L 和 C 的建议值

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571307/tps92200d2evm-recommended-values-for-l-and-c

器件型号:TPS92200D2EVM


工具/软件:

您好、专家、 
我正在考虑使用 TPS92200D2。

我想以大约 90mA 的 Vf:6.6V 电压驱动两个 LED、如所附的原理图所示。 您能否提供 L 和 C 的建议值? 
此外、FB 的电流检测电阻器 (R) 的计算值是否可接受? 

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我稍后将对此进行说明。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takashi

    很抱歉晚才回复! 从国庆节回来  

    L、C 值的选择基于所需的电感器电流纹波和输出 LED 电流纹波。  

    如数据表的第 8.2 节所述。

    您能否分享一下 EE 是什么吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助。 /感谢您的帮助。 

    我将“8.2.3.1 设计要求“一节解释如下。 

    我将其应用到了电路上、计算方法如下图所示。 

    我一直在努力进行电容器容量计算。 请向我提供具有特定数字的适当值。 
    该电路的目的是在特写照片中进行照明、并且需要低纹波。 

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takashi

    建议使用较小的电感(例如 10uH) 、以使电感器电流纹波保持大于 300mA。 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助。 

    如果选择 L = 10μH、那么 C 的适当值是多少? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takashi

    建议使用直流电压速率大于 25V 的 4.7 μ F 陶瓷 Cout。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ご支援ありがとうございます。μ s 

    回路を組み立てて試してみます。μ s